This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:MIMO 模式天线2不工作

Guru**** 2835625 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769207/linux-wl1835mod-mimo-mode-antenna-2-not-working

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

问题1:

我们很难 将2.4GHz MIMO 作为天线2中的 AP 与 WL1835MOD 搭配使用。我们甚至看不到天线2上的任何传输。

我们禁用了天线1、以验证我们的观察结果。   

在 wl18xx-conf.bin 中、我们设置了:

wl18xx.ht.mode=0x0

wl18xx.phy.number_of_Assembled_ant2_4=0x02

问题2:

在 PLT 模式下、当我们在校准器 SET_TX_POWER 命令中设置天线值3时、我们只能看到 一个天线发生传输。

是否需要设置任何其他配置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    ANT1是主天线、用于使用单根天线的 STA/AP 角色。 仅使用 MIMO 模式的 ANT2。 不能将 ANT2用作主天线

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着在 MIMO 模式下仅使用天线2。 您可以确认这一点吗?

    我的问题是,我们使用 wlconf 配置 MIMO ,在硬件中禁用了天线1,在本例中天线2是否工作?

    请回答我的第二个问题。

    在 PLT 模式下、当我们在校准器 SET_TX_POWER 命令中设置天线值3时、我们只能看到 一个天线发生传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,MIMO 模式使用2根天线。 在 MIMO 模式下、同时使用 ANT1和 ANT2。 对于 MIMO (两根天线上的 TX/Rx),您需要选择如 wiki processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing 上所述的 MIMO 速率

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 PLT 模式下的 Saurabh、我将使用 wiki 指令。

    如果我的理解是正确的、则 ANT 1只能运行 SISO、而 ANT 2将运行 MIMO (在本例中、两根天线都可以工作)如果我错了、请纠正我的错误。

    如果我想在应用模式(不在 PLT 中)下进行测试、是否有其他方法可以单独测试两根天线(以确认两者都工作)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    您可以按照 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing 中的说明测试单独的天线


    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 为了清晰起见、请重述您的答案。 请确认理解是否正确:

    PLT 模式:

    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    我们可以单独测试两个天线(天线1和天线2)的发射
    在测试 MIMO 时、使用正确的速率值(根据上述链路为20至27)、天线配置可能为0或3。 请确认。

    WiFi 模式:
    天线-2仅用于 MIMO。 在 MIMO 模式下、使用了两根天线。

    我的 wl18xx-conf.bin 文件将 HT.mode 设置为0。 在此模式下、当执行 PLT 模式测试时、是否可以分别测试天线1或天线2上的 TX 速率是否低于20 (即1 Mbps 至 MCS7)?

    此致、
    法里亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Fariya,
    对于 PLT MIMO 模式,请将天线模式设置为自动。 请参阅 MIMO 示例@ processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing
    是的,当 HT.mode 设置为0时,您可以通过修改 spare0位来测试单独的天线,如 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing 中所述

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Saruabh。 我们看到一种奇怪的行为、我们需要您的帮助。

    我们已在 wlconf 文件中对 MIMO (HT.MODE = 0)进行了编程、然后尝试运行 TX 测试(天线=0或天线=3)、我们看到当我们选择 MIMO 速率时、两根天线都在发射。

    但是、当我们为 TX 设置天线1并将 TX 速率设置为非 MIMO 速率时、我们会看到天线-2上的传输、反之亦然。 有什么想法、为什么这会是行为? (我们尝试将 spare0设置为0或 spare0字节设置为8、并且看不到任何变化、即 TX 仅发生在天线-2上)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Fariya,

    对于 ANT1上的 SISO,请执行以下操作:

    -创建将2.4GHz 天线设置为1的默认配置文件

    根目录@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx CD /usr/sbin/wlconf
    root@AM335x-EVM:/usr/sbin/wlconf。/configure-device.sh

    请提供以下信息。

    您是否正在使用 TI 模块? [y/n]:y
    芯片类型是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837或0表示未知]:1835
    是否应应用由于更高天线增益(最大3.2dBm)而导致的认证2类许可更改(C2PC)? [y/n]:y
    安装了多少个2.4GHz 天线? [1/2]:1.
    是否应应用 SISO40支持? [y/n]:y

    -CD /usr/share/wl18xx
    sh load_wlcore.sh
    sh sta_start.sh
    sh sta_connect-ex.sh "ap_name"

    对于 ANT2上的 SISO,
    CD /usr/sbin/wlconf
    /wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -o /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin --set wl18xx.phy.spare0=0x00
    CD /usr/share/wl18xx
    sh sta_stop.sh
    sh unload_wlcore.sh

    sh load_wlcore.sh
    sh sta_start.sh
    sh sta_connect-ex.sh "ap_name"


    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我们使用您提到的配置进行了尝试、但仍然具有相同的行为(通过配置天线-1在天线-2上进行传输、反之亦然)。 我们在 BeagleBone Green Wireless 上观察到的行为相同。 可以帮助解决此问题吗?

    此致、
    法里亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法里亚
    我们在结束时没有看到这样的问题。 FYI WL18xx BG2路由到 ANT1,而 BG1路由到 ANT2。 我希望确保您不会混淆术语。

    谢谢
    Saurabh