This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:cc3220

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/770212/cc3220-cc3220

器件型号:CC3220

我们正在开发与具有 CC3220芯片的器件配合使用的移动应用。  
我们希望将 SmartConfig 应用程序集成到我们的移动应用程序中。
我已从以下链接下载了 iOS 应用程序源代码。  
但是、当我在 xcode 上运行应用程序时、我遇到了20多个错误、导致应用程序崩溃。  
我阅读了一些有关此问题的文章、我也尝试了器件、但仍然遇到了错误。  
我没有更改任何源代码、只需添加 POD 文件即可。  
如何将其集成到移动应用程序中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yagmur Yildiz、

    您是否设置了位代码? 您遇到了什么错误?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将位代码设置为否

    我收到了

    解析错误,

    -Apple LLVM 9.0错误组

    -Apple Macach-O 链接器(ld)错误组

    -Dsymutil 错误组

    我附加了错误。

    是因为 xcode 的版本吗?  

    你有什么建议吗?

    e2e.ti.com/.../Build-SmartConfigCC31XX_5F00_2019_2D00_02_2D00_08T16_2D00_47_2D00_03.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yagmur Yildiz、

    此项目尚未使用其他版本的 xcode 进行验证。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    哪个版本的 Xcode 是稳定的?

    我将降级到该版本以尝试。  

    此致、  

    Yagmur Yildiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yagmur Yildiz、

    版本应为8.3、因为应用源版本2.2.11是在2017年发布的。

    我们目前正在发布 AppStore 中的2.2.26版的最新源代码。 新源代码应在明天或星期一通过与之前相同的 TI.com 链接在线提供、并且使用最新版本的 Xcode。

    此致、
    Sarah