This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:自身的 FaultISR 函数实现

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/774569/cc3220mod-own-implementation-of-faultisr-function

器件型号:CC3220MOD

大家好!

如果要实现我们自己的 FaultISR 函数(即在现有函数中添加应用特定的行为),该怎么办?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果使用了 TI-RTOS、您可以在 "器件例外"一章中看到 training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在使用非 RTOS 应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    简单您应该覆盖 startup 文件中的默认 FaultISR()处理程序(\cc3200-sdk\examples\common\startup_*.c)

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只将该文件放入工程中是否足够了?
    是否尚未在 SDK 中编译?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以将此文件(根据使用的编译器)复制到项目中并根据需要进行更改
    否 故障处理程序未在 SDK 内部编译。 在代码构建过程中、这些文件与您的代码链接在一起。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    我相信,如果您在项目中重新定义函数,将覆盖 defaultISR()处理程序。 因此、您可以引入该.c 文件并对其进行更改、或者只需将函数添加到现有.c 文件中、然后重新构建。

    此致、
    Vince Rodriguez