This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:使用不同的天线

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/774150/wl1837mod-using-different-antenna

器件型号:WL1837MOD

您好!

我们希望将 WL1837MOD 与经 FCC 测试认证的天线(LSR 001-0012)以外的外部天线配合使用。

WL1837MOD 的 FCC 授权规定:"包括[…]在内的所有其他操作配置都需要单独批准 不同的天线配置。

相比之下 、http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification#Certified_antenna_types 页面显示"器件型号仅供参考-所列类型中增益相等或较低的任何天线均可用于认证的重复使用"。

在没有 C2PC 的情况下、我们是否可以使用具有相同或更低增益的相同类型(偶极)的不同天线?是否有必要? 根据该赠款,有必要单独批准,但不能根据网站批准。 请您对此进行澄清吗?

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请检查以下主题并查看其是否能解答您的疑问?
    e2e.ti.com/.../616282

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    是的、这回答了我的问题。 非常感谢!

    此致