This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3120BOOST:用于 CC3120 Wi-Fi BoosterPackt 模块的射频天线

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120MOD, BOOSTXL-CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/773769/ccs-cc3120boost-rf-antenna-for-cc3120-wi-fi-boosterpackt-module

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3120BOOSTXL-CC3120MODCC3120MOD

工具/软件:Code Composer Studio

是否介绍了使用 CC3120 Wi-Fi BoosterPackt 模块的射频天线的说明、例如要使用的型号、如何使用、如何配置等 没有找到信息、我自己制作了 WiFi 板、想知道天线应该注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此处查看 BOOSTXL-CC3120MOD 用户指南

    • 要使用什么模型?
      • 请参阅第2.3.5节  
    • 如何使用和配置它?
      • 有关一般射频布局和天线放置/布线准则、请参阅第1.2.5节。
      • 一旦您选择了要在电路板上使用的天线、请确保您事先查看它的数据表、因为它会针对特定器件提供特定的布局指南。

    希望这对您有所帮助、

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 CC3120RNMARGKR 模块、CC3120MOD 的天线引入材料、我们选择的芯片具有不同的位置、我们无法准确参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能已经查看了数据表、而不是 BoosterPack 的用户指南-->

    上述各节可在本文档中找到。

    我不确定我是否理解你的第二个发言。 您能不能用您对 CC3120MOD 和您选择的 MCU 的看法来重述一下?  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 CC3120RNMARGKR 模块制作 WiFi 板、但我们不知道在天线中需要注意什么。 如何选择、CC3120 MOD 模块 CC3120RNMARGKR 原理图在不同的位置、我想查找 CC3120RNMARGKR 模块天线的说明、无法确定所选天线方法是否相同? 由单芯片微型计算机选择的 LaunchPad
    MSP432 P401R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您使用 BOOSTXL-CC3120硬件设计文件中的原理图/BOM 作为参考。 您可以从 BOOSTXL-CC3120 TI 页面下载该软件、也可以单击 此处。此 EVM 上使用的天线是 Taiyo Yuden 的 AH316M245001-T  

    要利用 CC3120MOD 的 FCC、IC、CE 和 TELEC 认证、您必须使用证书报告或 BOOSTXL-CC3120MOD 用户指南(第2.3.5节)中列出的认可天线之一。 无论您选择在电路板上使用哪种天线、请参阅其数据表以了解特定于该器件的 PCB 布局指南。

    选择天线时的常用规格是频率范围、峰值增益、效率和 VSWR (或回波损耗)。  

    希望这对您有所帮助、