This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:2x2 MIMO 配置中的天线间距

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/773646/wl1835mod-antenna-spacing-out-in-a-2x2-mimo-configuration

器件型号:WL1835MOD

您好!

我想了解2x2 MIMO 配置中两根天线之间的天线间距。 两个天线之间在面板中的最佳距离是多少?  

等待快速响应、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所需的最小间距为0.3 *波长。 天线之间的距离越长越好。 您可以将其放置在角落。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    如果由于放置限制,我必须将天线彼此太近(小于0.2*Wavelength),这种情况是否会给天线操作带来问题?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您将天线放置得太近、则它们可能相互干扰、并会影响性能。
    因此、最好尽可能地将它们分开。

    谢谢、
    PM