This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:Linux/WL1801MOD:带 I.MX6板的 WiLink 8.7 SP3标签软件(im6ulevk)

Guru**** 2424760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/770943/linux-wl1801mod-linux-wl1801mod-wilink-8-7-sp3-tag-software-with-i-mx6-board-im6ulevk

器件型号:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

我尝试将 WiLink 与 I.MX6参考板(i.mx6ulevk)一起使用 有关在 i.mx 6上的旧分支上移植的 TI wiki (processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_First_Time_Getting_Started_Guide_(IMX6)上发布的信息。 我想知道 以下内容。

1) 1)如果我的主板使用的是主线4.14.y 分支、那么我可以使用 WiLink、而无需再将 w.r.t 修补到内核。 如以下链接所述。

注意:将相应地对映射 PIN 的 DTB 进行更改。

2) 2) 我们是否有任何更新的链接或文档来解释 i.mx 6电路板上的移植?

注:我之前有一个类似的问题,当时内核库是4.4.4.y,但现在我们的系统是4.14.y。

请提供指导、以便我们能够进行适当 的集成 、从而避免将来出现任何故障。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最新内核应集成最新版本的 wl8驱动程序模块。 您可能仍需要在 MMC 层等应用内核补丁 我建议克隆 wl8构建实用程序: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts ,请检查 R8.7_SP3,并在 patches/kernel_patches/中查看修补程序。 对于内核4.4.x,您可能需要移植修补程序并使用构建脚本来移植内核模块和其他相关二进制文件

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您使用4.14.y 内核时、您应该在树中安装最新的 wilink8驱动程序、并可以使用它们。
    确保使用最新的 wilink8固件和最新的主线请求程序。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的更新。

    我们使用的是 TI 发布的分支机构的 WPA 和 hostapd。 请告诉我、哪个是最新的分支机构、以及4.14.y 主线中的 Wilink8驱动程序。

    另请共享要同步使用的 WiLink 固件链接。

    谢谢  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    对于主线4.14.y、最好使用最新的主线客户端/主机 AP (2.6/2.7+)。

    R8.7_SP3中基于4.4.4.y 的相关补丁已流式传输到主线 wpa_supplicant。

    最新官方固件。 它还可在主线中获取:

    即固件版本8.9.0.0.79

    此致、

    Eyal