This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:如何禁用和启用 WiFi 驱动器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/773802/cc3100mod-how-to-disable-and-eneble-wifi-driver

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

我将使用 STM32f4、FRTOS 和 CC3100MOD 的组合。  

我正在使用 AP 模式、它工作正常。

我使用 USB 和 WiFi 应用与 MCU 进行通信。

我的问题是 :如果连接了 USB、我希望完全禁用 WiFi、并且在 WiFi 连接时禁用它

断开连接的 WiFi 应再次可用。 如何禁用和启用 WiFi 驱动程序?

谢谢你

纳文 G S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    为此目的,请访问 API sl_Stop()和 sl_Start()。 该 API 将 CC3100置于休眠状态。

    1月