This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig 工具未显示所有配置选项。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/773451/sysconfig-tool-does-not-show-all-configuration-options

Thread 中讨论的其他器件:CC3220MODSysConfig

尊敬的所有人:

我正在尝试使用 SysConfig 工具来配置我的 CC3220MOD 器件。 但是、似乎没有所有引脚配置选项都可用。 例如、配置 I2C 时、只有 P06/14选项可用。 缺少选项 P02/10:

UART1也是如此。 P07/15仅提供一个选项、所有其他选项均缺失:

那么、我的问题是:这是预期行为吗? 为什么它不能为引脚提供所有配置选项?

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果您进入"hardware"选项卡、实际上可以使用 I2C 的引脚1和2、因为它们连接到 LaunchPad I2C 选项。 在 SysConfig 的未来版本(与 CCS 和 SDK 版本相关联)中、您应该能够从"Software"选项卡中对 LaunchPad 默认值进行去耦以打开该选项。
    请记住、SysConfig 仍处于预览状态、因此如果您有其他反馈或问题、请告知我们。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回答。 我实际上没有使用任何 LaunchPad、我有自己的硬件。 因此、有一个独立配置引脚的选项会很有帮助。 您需要坚持使用任何 devKits 这一事实并不十分方便。 此外、即使选择了不同的硬件、一些 UART1引脚(例如引脚 P58作为 Tx)也根本无法配置。

    但我知道这只是一个预览版本。 期待下一个版本。