主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我正在使用 cloud_ota 演示。
SDK 是 simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05
Service Pac sp_3.9.0.7_2.0.0.0_2.2.0.6.bin
在 InitSimplelink 的结果中、一旦启动 OtaTask
在极少数情况下,输出[初始化设备失败!!,halt],并发生冻结。
请告诉我原因。
至于要输出的消息、
SimpleLinkInitCallback:在角色2中启动、设置请求的角色0
函数[InitSimplelink]中第[1642]行的错误[-2014]
无法初始化设备!!,停止
/*正在进行配置-*/
#define SL_RET_CODE_PROVISIONING_IN_PROGRESS (-2014 L)
它将以 LOOP_FOREVER ()停止,但使用 ProcessRestorartMcu ()重新启动时是否出现问题?
谢谢你。
H.