请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220
尊敬的 TI:
我正在使用 CC3220光化电路板、可以使用 HC-12或其他无线设备进行编程。 我无法通过 OTA 上载程序、因为没有互联网/WIFI 连接。
我的项目:我想从各种 cc3220节点读取一些温度模拟数据、唯一的一个板连接了 wifi、用于通过 IOT 更新传感器数据。 其他电路板与 HC12连接以进行远距离传输。 无法通过 OTA 将固件更新到所有节点。 因此、我希望通过主板上的 HC12发送固件。 如果任何身体有其他选择,请建议我。
希望您了解我的需求。 谢谢你
相关信息
kannannatesh