This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3235、块上的新孩子

Guru**** 2549390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/772187/cc3220-cc3235-a-new-kid-on-the-block

器件型号:CC3220

您好!

刚刚注意到有新的 WiFi MCU 可用。 遗憾的是、数据表或 TRM 中没有 CPU 性能数据(类似于 CC26xx "EEMBC CoreMark 评分")。 是否有人运行任何广受认可的基准? 过去,CC3220SF 从闪存()执行代码时,我得到了一些不良结果 ,希望确保该结果得到了解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该获得与 CC3220SF 相同的性能。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jan、这一观点是否基于实际基准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否 它基于我对 CC3235SF 器件内部结构的经验和知识。 我没有在 CC3235SF 上运行任何基准测试。

    我可以根据需要在 CC3235SF Launchpad 上执行基准测试。 在这种情况下、请为我提供可导入 CCS (版本8.2)的基准测试项目。

    1月