This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何在 CC3220SF 中使用捕获比较功能

Guru**** 2548650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/772579/cc3220sf-launchxl-how-can-i-use-capture-compare-functionality-in-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!  

我想在 CC3220SF 中使用捕获比较功能、我可以参考任何示例代码吗?

请有人帮我解决这个问题。

谢谢、

Kishore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    对于起点,您可以在 CC3220 SDK (\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL_drivers\captutrepwmdisplay\)中检查 captutewmdisplay 示例。

    示例摘要:此示例将捕获 PWM 信号的输出、并定期以微秒为单位打印捕获的周期。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、1月