This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:simplelink SDK 2.4:有关如何使用 http 服务器库的任何示例?

Guru**** 2548910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/772221/cc3220-simplelink-sdk-2-4-any-examples-on-how-to-use-the-http-server-library

器件型号:CC3220

大家好、

我在 simplelink_cc32xx_sdk_2_40_01_01中看到了新的 httpserver 库、但没有任何示例说明如何使用它。

是否有人有关于如何使用它的信息?  

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    SDK 的 docs 文件夹中的网络服务用户指南详细介绍了 HTTP 服务器库的用法。 您也可以在此处找到 NS API 参考指南: dev.ti.com/.../

    我们正在努力将 HTTP 服务器示例添加到 CC32xx SDK 中、但与此同时、MSP432E4 SDK 中提供了一个示例: dev.ti.com/.../

    如果您有兴趣移植示例(因为它们都使用 SimpleLink 软件平台)、我们提供了 SimpleLink Academy 培训、其中介绍了如何将应用从 MSP432E4移植到 CC3220: dev.ti.com/.../

    此致、
    Sarah