This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:IPsec 支持或参考设计

Guru**** 2559960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/770385/cc3220-ipsec-support-or-reference-design

器件型号:CC3220

TI 是否对 CC3220平台上的 IPSec 提供任何支持或参考设计?  第三方解决方案怎么样?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    您的意思是在网络旁路模式下? 不是我知道的、但我可以进行双重检查。

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    我询问了一点、我们不知道任何此类参考设计或第三方支持。

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它有用-我确实找到了这些人    

    谁说他们在软件中具有此功能并支持 TI ARM Cortex M 器件-