This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:与 MSP430FR4133兼容

Guru**** 2517360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP430FR4133, MSP430FR5969, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/771982/cc3100boost-compatible-with-msp430fr4133

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100MSP430FR4133MSP430FR5969MSP430F5529

我注意到 MSP4133是一款 launchpad 套件、但只有2x10个接头引脚。 CC3100是否需要2x20接头引脚或我能否使用2x10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    MSP430FR4133似乎具有16kB 或 FRAM 和2kB RAM。 此时似乎还不足以与 CC3100配合使用。 您至少应选择闪存/FRAM 大小更大的器件。
    以下 MSP430 MCU 支持 AT CC3100 SDK:
    - MSP430FR5969 (64KB RFAM、2KB SRAM)
    - MSP430F5529 (128KB 闪存、8KB RAM)

    1月