你(们)好
我的客户正在使用 CC3220MODA、并报告以下配置错误。
========================================================================================================================================
[配置]配置应用程序已成功结束调试[Event]SimpleLinkWlanEventHandler ID:13.
[配置]配置文件确认成功!
4 6.
调试[Event]SimpleLinkWlanEventHandler ID:13配置停止:当前角色:STA
WLAN 状态:SCANING
已连接至 SSID:
4 7.
DHCP 已关闭
IP 0.0.0.0
掩码 0.0.0.0
0.0.0千兆瓦
DNS 0.0.0.0
正在 Ping Gw...!
startSNTP:无法获取时间(-100),将在15秒后重试...
调试[事件]SimpleLinkWlanEventHandler ID:1连接到 AP swifi 的 STA、BSSID 为78:72:5d:E1:F8:14
[调试]复制 SSID:swifi
调试[Event]SimpleLinkNetAppEventHandler ID:1.
获得 IPv4:IP = 10.200.196.178
网关= 10.200.199.254
5 2.
测试失败:状态= 5、事件= 18
事件处理程序失败..!! 3.
========================================================================================================================================
硬件和软件在客户实验室工作正常、但在终端客户办公室发现问题。
这一问题只发生在几次审判中。
您能否确定错误日志的含义和可能的解决方案?
根据客户、测试环境中的差异是 AP 和连接用户的数量。
在终端客户的办公室,有许多接入点和用户连接到这些接入点。
谢谢、此致、
田志郎一郎