This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:WebSocket Server 和 Socket.IO 客户端

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/770286/rtos-cc3220-websocket-server-and-socket-io-client

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想使用 TI-RTOS 实现 WebSocket Server。 我的问题是可以与 Socket.IO 客户端通信。

非常感谢。

此致。

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    我不熟悉 Socket.io 作为一种服务,但如果它使用标准的 websocket,那就应该是可能的。 CC3220没有可用的 WebSocket 库、但它可以在应用程序代码中实现、作为 HTTP 的升级。
    如果您希望 CC32xx 充当 Web 服务器、则无法使用网络处理器内部的 HTTP 服务器并将其升级到 WebSocket。 您应该能够找到开源代码、以帮助您在应用 MCU 中实现基本 WebSocket 库。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    您能建议我使用开放源码来帮助我实现基本 WebSocket 库吗?

    我不想让 CC32xxn´t 网络服务器。 我只想使用 WebSocket。

    非常感谢。

    此致。

    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    是否希望 CC3220托管 HTML 页面? 这将是一个 Web 服务器。 如果您已经有 Web 服务器、则也可以将 CC3220作为 WebSocket 客户端来实现。

    我们没有任何使用或测试第三方 WebSocket 库的经验、因此我不推荐使用。 我们不提供 WebSocket 库、但由于这是应用层协议、因此您可以实现自己的协议。

    此致、
    Sarah