This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:功耗与 CC3235的对比

Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/771180/cc3200-power-consumption-vs-cc3235

器件型号:CC3200

我有一位客户称量要转到下一代 CC3235、或者只是留下来使用 CC3200。 您能帮我们了解功耗与 CC3200的对比情况吗? 具体而言、我对应用处理器关闭且 WiFi 保持连接时的功耗比较感兴趣。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    从 CC3200到 CC3220/CC3235、功耗将略有降低。 我们的数据表中描述了您的特定用例、即 MCU LPDS + NWP 空闲连接。 对于 CC3200、预期电流为825uA、而在我们较新的器件中、电流为710uA。

    如果您需要更多澄清或对 CC3200与 CC3220/CC3235还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael