This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WILINK8-WIFI-MCP8, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/770679/wl1831mod-wl1831mod

器件型号:WL1831MOD
主题中讨论的其他器件: WILINK8-WIFI-MCP8WL1831

大家好、 我希望在 FreeRTOS 下找到适用于 STM32F745 MCU 的 WIFI 堆栈和驱动程序。

是否有人成功使 WL1831MOD 在该平台上工作? 同时在相同的条件下寻找蓝牙堆栈 非常感谢、Bob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第三方公司 Clarinox 已经为采用 FreeRTOS 的 STM32准备了解决方案。 您可以直接联系他们。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jan、我将与 Clarinox 谈谈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此外,您还可以参考以下内容以了解他们的详细联系信息:
    www.ti.com/.../WILINK8-WIFI-MCP8

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Saurabh、我了解了 TI、但这些 MCP8模块是预编译的-我们正在寻找源代码-开放源码或更低成本的许可证和支持。 实际上、在集成期间需要支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    通过单击'WILINK8-WIFI-MCP8'选项卡、可以使用我在上面共享的链接请求/下载 MCP 源代码

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 您自己是否使用过封装,它是否起作用? 我说不在 Linux 下...  但在具有 FreeRTOS 的微控制器上  
    --
    谢谢、Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    Calrinox 确实为 WiLink8解决方案提供了 MCU/ RTOS。 他们可以为您提供有关特定 MCU/RTOS 支持的更多详细信息。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh、   这也是我尝试 TI 合格供应商的方法。  星期五我给 Clarinox 发了一封信(好像他们在澳大利亚)-虽然没有电子邮件联系、只是他们的门户... 我将查找联系人、以便我可以在今天向他们发送适当的电子邮件。   再次感谢!

    --

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    我在上面共享的链接中提到了 Clarinox 联系人详细信息。

    ThreadX、FreeRTOS、µC、Nucleus、ThreadX、 MQX、RTX、uITRON (网站 http://www.clarinox)
    联系人:Trish Messiter trish@clarinox.com

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢 Saurabh - Clarinox 已经给我打电话:)
    --
    Bob

    您好、Saurabh、  我找不到描述软件访问接口的 WL1831MOD 文档。 对于蓝牙,它似乎基于 HCI 协议,但 WiFi 呢? 请在此处提供 WL1831的这些文档的链接(包含针对蓝牙和 WiFi 以及编程的内部寄存器定义)。

    --

    再次感谢 Bob