This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:有助于使用 CC3100Boost 设置 CC1310与云之间的连接

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC1310, CC3100BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/770798/cc3100boost-help-with-setting-connection-between-the-cc1310-and-the-cloud-using-the-cc3100boost

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC1310

大家好、

我正在与我的团队合作进行我们物联网毕业项目的 CC1310 Launchpad、我遇到了一些问题。 我成功地测试了2个 CC1310 Launchpad 之间的低于1GHz。  现在、我需要将其中一个 LaunchPad 连接到云(AWS)。 我有一个 CC3100Boost、当我连接到 CC1310 Launchpad 并为其加电时、它会亮起。 我尝试观看有关如何设置的教程视频、但我发现的所有内容都是我没有的 CC3100仿真器示例。 我尝试了使用 CC1310设置接入点的按钮组合、但没有发生任何情况、我无法在可用的 WiFi 连接中找到"mysimplelink"连接。

我需要以下方面的帮助:


如何配置 CC3100Boost 如果我没有 CC3100Emulator (我有 CC1310 Launchpad)

如何使用 CC3100Boost 在云(AWS)和 CC1310之间建立连接?

如果我想将 CC1310/CC3100Boost 用作 HTTP 客户端、那么 CC1310/CC3100Boost 上的存储器限制是什么  

在这方面、我会为您提供任何帮助、 我需要帮助、以便在我正在进行的时间敏感项目上开始取得进展。 非常感谢。

Neil Mustafa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    我注意到、此主题与您之前在这里的主题非常相似:
    e2e.ti.com/.../770431
    如果我们能够在这一主题中继续讨论这一问题,我将不胜感激。

    谢谢、
    Michael