This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:如何在 Energia 中设置 SimpleLinkSyncWaitLoopCallback?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769004/cc3200-how-to-set-up-simplelinksyncwaitloopcallback-in-energia

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:Energia

你(们)好  

我们一直在 Energia 环境中开发代码、并希望使用 LPDS 模式。 我们的代码适用于非操作系统应用、因此我们指的是 SDK 中的空闲配置文件非操作系统示例。  

我的设置就像这样

但是、我还从这篇文章中了解到、我们需要调用 SimpleLinkSyncWaitLoopCallback。 如果我只是复制函数定义、我认为它不会被任何函数或中断处理程序调用。 我是否可以知道如何在 Energia 中设置此函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    在此论坛上、我们不支持 Energia 软件、我不熟悉如何在 Energia 环境中处理该回调。 请将您的问题发布到 Energia 的 CC32xx 论坛: forum.43oh.com/.../

    e2e.ti.com/.../576053

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    在 Energia 论坛上发布问题之前、我能否获得更多信息、例如 SimpleLinkSyncWaitLoopCallback 的用途是什么以及 在什么情况下应调用它?

    谢谢、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    SimpleLinkSyncWaitLoopCallback 在非操作系统环境中作为"空闲"任务的备用功能实现、从而允许 CC3200的电源管理框架在应用 MCU 不忙时将其置于睡眠状态、以节省功耗。 这就是您看到 IDLE_PROFILE 中使用它的原因、以及类似的电源示例。

    有关电源管理框架的更多信息、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Power_Management_Framework

    电源管理框架本质上是一个应用代码、它在可能的情况下处理将 MCU 发送到低功耗状态、因此开发人员不必担心这一点。 我不确定 Energia 软件是否可以或如何处理进入低功耗模式、或者它是否可以与电源管理框架配合使用。 这是您必须向 Energia 员工提出的一个问题。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sarah。

    我将在 Energia 的论坛中提问