This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769985/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我需要在 SPI 中使用 Turbo 模式将块写入外设并从中读取、我正在使用 CC3220SF Launchpad。

是否有任何示例可用于演示 CC3220SF 的 Turbo 模式、是否有人可以帮助我完成此操作。

谢谢、

Kishore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kishore、
    器件上的 SPI‘turbo’模式是指减少 SPI 字之间的时钟无效时间/CS 无效时间。

    这在 CC3220SF_LAUNCHXL.c 文件中启用/禁用。

    您可以在 SDK 中使用我们的 SPI 驱动程序、例如如何设置该驱动程序。

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Vince