This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:使用 openssl 的代码签名

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769960/cc3220-code-signing-using-openssl

器件型号:CC3220

大家好、我在 SWPU332应用手册中阅读了以下内容:

量产线编程(例如通过 Uniflash)可与仅支持以下签名类型的器件引导(ROM)代码搭配使用:PKCS#1、RSA 256或128字节、SHA_1 (签名长度为256或128字节)。

但当我尝试:

OpenSSL req -newkey RSA:256 -SHA256 -nodes -keoutout.key -out.csr

OpenSSL 投诉:

私钥长度太短、

它至少需要512位、而不是256位

我缺少什么(我对加密世界相当陌生)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好吧,咖啡太少了 。 。 或其他东西。 文本输出256 *bytes*,openssl 要求*bits*!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我很高兴您能抓住这个机会并解决您的问题!

    最棒的
    本·M