This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:定制频率和带宽选择

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769624/wl1837mod-custom-frequency-and-bandwidth-selection

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

大家好、我是一名业余操作员和工程师、最近我对 HAMWAN 感兴趣。 HAMWAN 是一种基于 HAM 的 WiFi 网络、在 HAM 分配中使用5GHz 频率:

我在其他物联网设备项目和 BeagleBone Black Wireless 中使用了 WL1837。 现在、我想在 Linux 中使用 BBBW 并命令 TI 芯片具有自定义频率和带宽。 例如、中心频率:5920Mhz 带宽= 5MHz

我的许多同事使用 Mikrotik 器件来实现这一目的、但是我想使用 TI 芯片和 BBBW。 是否有人可以评论 TI 芯片是否可以在以下频率和带宽下运行? 如果可以、我将如何在 Linux 中设置它们?

名称 低 中心 高
S1-10. 5.915 5.920. 5.925
S2-10. 5.895 5.900 5.905.
S3-10. 5.875 5.880 5.885.
S1-5. 5.9175. 5.920. 5.9225.
S2-5. 5.8975 5.900 5.9025.
S3-5. 5.8775 5.880 5.8825.
O1-5. 5.8625. 5.865 5.8675
O2-5. 5.8525. 5.855 5.8575
O3-5. 5.8425 5.845 5.8475 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    WiLink8不支持上述频率。

    Saurabh