This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220:RTOS .cfg 文件

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769267/rtos-cc3220-rtos-cfg-file

器件型号:CC3220

工具/软件:TI-RTOS

您好!

基本上、我有使用 TI-RTOS 的 CC3200工作自定义项目、现在我想将代码从 CC3200移植 CC3220R

我的问题是,我们能否将 CC3200 .cfg 文件直接移植到 CC3220

如果是、我们可以怎么做?

谢谢、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    遗憾的是、鉴于新 SDK 结构促成的 CC3220的额外特性、它并不那么简单。 请参阅我们的第1代到第2代迁移指南、了解有关移植工作的更多指导。

    dev.ti.com/.../

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢快速回复 jesu、实际上已将代码从 CC3200移植到 C3220。 只有.cfg 文件不同。

    那么、我能否将.cfg 文件直接复制到我的 cc3220项目中?

    谢谢、

    Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manesh、

    不可以、您不能直接复制它。 您应该使用 release.cfg 作为起点、并从那里开始工作。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jesu。