This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:为什么选择 CC3220而不是 ESP8266

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769601/cc3220moda-why-cc3220-instead-of-esp8266

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3120

您好!

我已经在互联网上搜索了这个问题、但没有找到令人满意的答案。 您能否指出、为什么我应该使用 CC3220而不是非常常见的 ESP8266? 因为 ESP 价格便宜得多、并且拥有一个非常开放源码社区。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:
    通常根据终端设备应用的要求决定使用一个器件而不是另一个器件。

    某些(在本例中为 Wi-Fi)应用纯粹以成本为驱动、不需要 SSL/TLS、安全套接字、IPv6、低功耗等标准功能(它们声明 DTIM = 3时的 LPDS 版本消耗15mA、而 CC3x20在同一情形下消耗~210uA)、 合理的空闲连接电流(消耗的电流为116mA、而 CC3xx0 = 0.9mA)、在任一通道中实现节能功能、MCU 图像安全性、企业安全性、良好的接收器灵敏度、良好的吞吐量等 等等 尽管如此、有一点谨慎-每个 Wi-Fi 应用都需要这些功能、因此、如果您想要设计和构建可靠的产品或项目、CC3120/CC3220/CC3135和 CC3235在这里是一个简单的选择。  

    我们还认为、开源代码库不适合高质量生产软件版本-我们不认为这是您在上面所说的积极内容。

    我建议您仔细查看他们的数据表和 TRM 以及我们的数据表、NWP、TRM 手册和其他应用手册、以及我们的 SDK、并在做出决策之前与您的项目目标和目的进行比较。 这是设计产品的正确方法。 希望这能帮助您指明正确的方向-如果您需要其他任何东西、请告诉我们。