This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3120BOOST:CC3120BOOST + CC2652R1

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769292/ccs-cc3120boost-cc3120boost-cc2652r1

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGINCC3120

工具/软件:Code Composer Studio

我的目标是让 CC3120BOOST 连接到我的个人热点(笔记本电脑或 iPhone)。 主机是 CC2652R1 MCU。  

但是、我在 Code Composer Studio 上似乎找不到与 CC3120关联的任何插件/ SDK。 我已经在计算机上下载了"SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN_2.40.00.22"、但 Code Composer Studio 中未显示。  

我已经在 CC2653r1上尝试过"网络终端"演示。 我能够使用多个 AP 命令打开终端。 但我无法将其连接到我的个人热点。  

从何处开始?

如果有任何帮助,我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使 CCS 识别 Wi-Fi 插件或任何 SDK,请转至顶部菜单栏中的 Window->Preferences。 转至 Code Composer Studio ->产品,然后单击重新查找。 如果最新的 Wi-Fi 插件仍不在已安装的产品中、则您可能已在不同的路径中安装了该软件。 将该路径添加到产品发现路径、然后再次尝试重新发现。

    有关使用网络终端的基本练习、请参阅 Wi-Fi 基础知识 SimpleLink Academy。 该示例在 CC26x2R1 + CC3120上的工作方式相同。

    如果您想尝试一个示例、在没有终端命令的情况 下设置软件以配置到 AP、请使用 Wi-Fi 配置 SimpleLink Academy 试用配置示例。

    此致、

    Sarah