This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:CC3100 SDK 是否可与 CC3120BOOST 配合使用?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, CC3100, CC3120, TM4C123GH6PM, TM4C1294NCPDT, MSP430F5529, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/769114/cc3120boost-will-cc3100-sdk-work-with-cc3120boost

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120TM4C123GH6PMTM4C1294NCPDTMSP430F5529MSP430FR5969

CC3100 SDK 是否适用于 Tiva C 系列 TM4C123G 的 CC3120BOOST?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、下面回答错误。 CC3100 SDK 仅适用于 CC3100器件。 对于 CC3120、您需要使用 CC3120 SDK。  用于 CC3100的 SimpleLink 驱动程序与 CC3120不兼容

    是的、可以。 已为以下开发准备了示例。 电路板:
    - TM4C123GH6PM Launchpad
    - TM4C1294NCPDT Launchpad
    - MSP430F5529 LaunchPad
    - MSP430FR5969 Launchpad

    1月