This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:AP 在 PC 或智能手机上不可见

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, CC3100, CC3100MODBOOST, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/842761/cc3100-ap-not-visible-with-pc-or-smartphone

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5989、、 、MSP-EXP430FR5969

大家好、

我想在 AP 模式下将 cc3100与 msp430fr5989配合使用。 我从我调用的所有函数中获得正确的返回值、但我看不到我的设备的网络。

这就是我要做的:

RetVal=sl_Start (NULL、NULL、fptr);// retval 为0

等待回调

RetVal=sl_Stop (0xFF);// retval 为0

RetVal=sl_Start (0、0、0);     // retval 为0

RetVal=sl_WlanSetMode (Role_AP);// retval 为0

RetVal=sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、WLAN_AP_OP_SSID、PAL_strlen (SSID_AP_MODE)、(无符号字符*) AP_NAME);// retval 为0

RetVal=sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、WLAN_AP_OPT_SECURITY_TYPE、SECTYPE_LEN、(无符号字符*)&SecType);// retval 为0

RetVal=sl_WlanSet (sl_WLAN_CFG_AP_ID、wlan_AP_opt_password、PAL_strlen (password_AP_MODE)、(unsigned char *) password);// retval 为0

RetVal=sl_Stop (0xFF);// retval 为0

RetVal=sl_Start (NULL、NULL、NULL);// retval 为2

这些是我在主循环中调用的 SL 函数、我认为所有返回值都是正确的、但我看不到网络。

我使用 _SlNonOsMainLoopTask()轮询回调;。

感谢您的任何帮助。

Bálint μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Bálint、

    虽然您的代码与 geting_started_wlan_ap 示例非常相似、但您是否在不修改 main.c 代码的情况下尝试运行该示例并查看是否获得相同的结果?

    借助 CC3100MODBOOST + MSP-EXP430FR5969、我可以使用该示例将 CC3100设置为 AP 模式、然后在我的 PC 上连接到该模式、而不会出现任何问题。

    如果您还没有更新、我建议您将 CC3100的服务包更新到最新版本。 有关说明、请参阅我的文章:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/829251/3085209#3085209

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我将尝试您的想法、并尽快向您反馈结果。

    Bálint μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bálint、

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    很抱歉耽误你的回答。  

    我没有解决我的问题。

    我尝试了示例代码、但没有成功。 服务包也已安装。 在软件方面、一切似乎都正常。

    我们现在正在研究硬件。 我们的第一系列板具有工作中的 Wi-Fi、第二系列没有、它们之间的差异很小。

    感谢您的耐心等待。

    Bálint μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Bálint、

    您是否确认这是硬件问题? 通常、最好的方法是在 LaunchPad 上运行代码、以查看代码是否与您在定制板上看到的问题相同。

    此外、您还了解过硬件设计审查检查清单吗? 您可以在以下 wiki 页面上找到它: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_%26_CC3200_Hardware_Design_Review

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    这是我们定制板上的问题。 LaunchPad 工作正常。

    感谢您的帮助和耐心。

    此致、

    Bálint μ A