This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220是否检查 OTA 签名证书的到期日期

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/843243/cc3220s-launchxl-does-cc3220-check-expiration-date-for-ota-signing-certificates

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

您好!

我有一个由 DigiKey 签名的证书、即将过期。  我使用此证书签署了另外两个证书。 一个用于对代码进行签名。  另一个用于对 OTA 包进行签名。

从该线程中知道 、CC3220不会检查引导时的到期时间、因为它不会保留当前时间、所以这不是问题(正确吗?)。

我的另一个问题是 OTA 软件包的验证。  是否已检查到期日期?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确无误的引导时间。 在 OTA 运行时间中、我认为这只能在 CC3x3x 器件上实现。 如果您想了解有关 OCSP 的更多信息、请参阅我们的安全功能应用手册中的 OCSP 部分。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在已超过证书到期日期、安全启动和 OTA 仍在正常工作。  谢谢你。