工具/软件:Code Composer Studio
我安装了 CCS9、simplelink CC32xx SDK 并克隆了最新的 AWS FreeRTOS。 AWS 文档指出要从其演示./projects/ti/cc3220_launchpad/ccs/aws_demos.导入 CCS9在选择框中列出项目时似乎会识别该项目、但我无法选中它以进行导入、因此无法完成/执行实际导入。
我对这个平台完全陌生、不知道发生了什么。 如何导入 AWS FreeRTOS 项目?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我安装了 CCS9、simplelink CC32xx SDK 并克隆了最新的 AWS FreeRTOS。 AWS 文档指出要从其演示./projects/ti/cc3220_launchpad/ccs/aws_demos.导入 CCS9在选择框中列出项目时似乎会识别该项目、但我无法选中它以进行导入、因此无法完成/执行实际导入。
我对这个平台完全陌生、不知道发生了什么。 如何导入 AWS FreeRTOS 项目?
您好!
我无法复制您的问题、因为我可以使用 CCS 9.1在我的设置中导入和编译 AWS 演示项目、而没有错误。 对于我来说、它能够识别 AWS FreeRTOS SDK 中的 AWS 演示和 AWS 测试 CCS 项目、然后导入+编译、而不会在导入过程中遇到任何困难。
您是否能够导入和构建任何其他项目? 如果您将 CCS 指向 simplelink CC32xx SDK、则可以尝试导入 examples/文件夹 中的一个工程、以查看问题出在 CCS 安装或 AWS FreeRTOS SDK 上。 您是否遇到从 CC32xx SDK 导入和编译的问题?
此外、导入屏幕上是否有与项目相关的错误消息? 如果将鼠标悬停在已识别但无法导入的工程上、则应提供一些帮助文本、告知您无法导入工程的原因。
此致、
Michael
Micheal、您好、我可以通过 Resource Explorer 从 simplelink 库导入、一切正常。 它们的构建也不错。 对于 AWS FreeRTOS、我使用不同的路径进行导入:文件/导入、选择"Code Composer Studio"、然后选择"CCS projects"、提示我选择要导入的搜索目录。 我指向从 GitHub 克隆的 AWS 文件夹(特别是: Amazon-freeRTOS-CCS/projects/ti/cc3220_launchpad/CCS)。 标记为"Discovered projects"的选择框显示了2个项目 AWS 演示和 AWS 测试、两者均已交叉列出、即我无法选择它们。
完全没有错误消息、CCS 完全不允许我选择这些项目进行导入。
我是否正确安装了 AWS 项目? 它们应该以某种方式显示在 Resource Explorer 中吗?