This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在未连接任何天线的情况下实现蓝牙操作

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/842306/wl1837mod-bluetooth-operation-without-any-antenna-connected

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

你(们)好

我正在项目中使用 WL1837MOD。  对于用于蓝牙的 WL1837MOD 的天线使用情况、我有一些问题。

在我们的测试过程中、我们的短距离通信可在 WL1837和蓝牙打印机之间进行、而无需安装天线。

1.在未连接天线的情况下运行会改变芯片输出的频谱、还是仅仅是受天线存在影响的方向增益?  

2.我可以看到许可证/授权仅适用于测试的天线或使用增益较低的天线;天线是否不会被视为“增益较低”?  

3.在没有天线的情况下运行是否会引入其他可靠性问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaraj、

    我对您以下问题的回答:

    1) 1)是的、这将影响信号的输出频谱。 如果没有天线、您将 RF 路径保持断开状态、因此主 BT 无线电将不会看到良好的50欧姆负载。 这将影响性能、无线电质量、并具有高电流消耗、因为训练算法会看到开路而不是50欧姆负载。

    2) 2)我建议您在此处使用增益较低的天线以及我们授权中列出的其中一种天线。 我不建议使用天线。 我不知道任何客户在产品中不使用任何天线。 如果您采用这种方法、则需要向监管测试机构核实这意味着什么。

    3) 3)同样、这不是无线电检测到的50欧姆负载。 这将具有更高的电流消耗、不建议在开路中运行。

    谢谢、

    Riz