This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无法调试、Uniflash 显示后缀错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, UNIFLASH, CC3220SF, CC3200SDK, CC3200, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/841335/cc3220sf-launchxl-can-not-debug-and-uniflash-displays-suffix-errors

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3220SFCC3200SDKCC3200SEGGER

尊敬的所有人:

    我现在使用的是 CC3220SF-LAUNCHXL。以下是我的问题

1、调试显示连接到目标时出错。我稍后将拍摄一些配置信息。请查看是否有任何错误或遗漏。已尝试各种 SOP 跳线配置;

2、 Uniflash 显示后缀错误。软件版本为5.1。 我没有找到擦除芯片的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误-1170通常意味着您没有将设备切换为开发模式。 请参阅此 SimpleLink Academy 文章。 此外、确保根据 CCS 中的目标配置选择了正确的 SOP 模式、并且已连接 JTAG 跳线(TDI、TDO、TCK、TMS)。

    BTW... 在上一个映像中、您使用 Uniflash 的方式错误。 上面的 GUI 不需要 CCS 生成 bin 文件。 它需要由 Uniflash 生成图像。 如需了解更多相关信息、请访问上面的链接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hnz:

       日志、 如何查看日志?您能提供任何有用的信息吗?

    谢谢!

    • 如何查看日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种类型的日志是什么意思?

    如果您讨论调试打印、请参阅 本文

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan:

       我有三个问题

    1 μ A,调试功能、我打开 COM8和 COM7、但我没有打印任何内容。 请告诉我在哪里打印?项目中使用了 UART_PRINT。

    2,我使用 CCS 卡、IAR 更好吗?这两种版本中的哪一种更有用?
    3,我想做一个无线热点、手机连接它。我下载了两个 SDK、cc3200sdk_1.4.0和 simplelink_cc32xx_sdk_3_20_01_01。 只有前一个示例具有 wifi AP、但我担心前一个示例将与我的 CC3220SF 开发板不兼容。 您能否帮助我确认前一个是否可用于 WiFi AP 或是否有其他选择?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果需要,可以使用第三方终端软件,如 Tera Term。 COM 端口8、在您的案例中为右1。 遗憾的是、我不知道您使用的确切 SDK 示例是什么。 您可以从 CC32xx SDK 中导入 out_of 框示例并与之核对。

    2. IDE 的选择取决于您熟悉的 IDE。 IAR 可能会生成稍微更高效的代码、但 CCS 具有更好的调试功能/特性(尤其是在使用 TI-RTOS 时)。 但请注意、IAR 是一款付费软件(约3000美元/许可证)、但 CCS 是一款免费软件。

    3. CC3200 SDK 仅支持 CC3200器件。 对于 CC3220、您需要使用 CC32xx SDK。 有关如何使用 AP 模式的示例之一、请访问 network_terminal SDK 示例。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    为了补充 Jan 的建议、您可能希望从 SimpleLink Academy 上的 CC3220开箱即用体验开始。 这将为您提供器件特性的摘要以及指向所有文档和软件的链接。 Wi-Fi 基础 知识实验室很好地介绍了如何使用 SDK 中的 network_terminal 示例创建 AP 以及其他基本功能、例如以站身份连接。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah:ä nez

        CC3220SF-LAUNCHXL 似乎正在通过串行端口烧录、对吧?我可以使用 JLINK 烧录记录吗?是否有任何有关 JLINK 烧录和调试的教程?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

        CC3220SF-LAUNCHXL 似乎正在通过串行端口烧录、对吧?我可以使用 JLINK 烧录记录吗?是否有任何有关 JLINK 烧录和调试的教程?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 CC3220器件上没有 Segger JLINK 方面的经验。 但我不理解的一件事。 您有带 XDS-110集成调试器的 CC3220 LP、以及为何要使用 JLINK? 这对我来说毫无意义。

    XDS-110具有两个 COM 端口(CDC 器件)。 一个用于从 CCS 进行调试、另一个用作 UART 转 USB 转换器(应用/用户 UART)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    是的、CC3220使用的串行闪存是使用 UART 通过器件写入的。 否、我们不支持 J-Link。  

    此致、

    本·M