This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:关于无线共存测试

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/842788/wl1831mod-regarding-wireless-coexistence-testing

器件型号:WL1831MOD

您好!

我们已完成产品的 FCC 测试(包括 WL18MODGB)、我们看到 FDA 还需要 ANSI C63.27-2017测试报告以获得 FDA 批准。

您能否告诉我 WL18MODGB 模块是否还通过 了 ANSI C63.27-2017测试? 如果是、我可以在哪里找到报告?

请告诉我。

谢谢、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有测试报告均发布在:

    www.ti.com/.../WL18XX-CERTIFICATION

    我只能看到 ANSI C63.10和 C63.4报告。  可能提供其他支持信息、您可以通过上一页的"WL18XXMOD-Request"链接请求帮助。

    此致、

    特拉维斯