This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:WiFi 连接质量/RSSI 变化通知

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/842966/cc3100-notification-of-a-change-in-quality-rssi-of-the-wifi-connection

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他部件:CC3135CC3120CC3200

大家好、SimpleLink WiFi 团队、

适用于 CC3x20/CC3x35。 我看到您可以收到 WiFi 连接质量/RSSI 变化的通知(使用可编程触发级别)。  

根据“CC3x20、CC3x35 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网网络处理器编程人员指南”(http://www.ti.com/lit/ug/swru455h/swru455h.pdf )的“4.3.5 RSSI Trigger”(4.3.5 RSSI 触发器),此功能允许主机定义在活动连接的条件和质量水平发生变化时可以生成异步事件的触发器。 除了一个例外、所有器件类型上都支持 RSSI 触发器、CC3120和 CC3220器件仅支持一个索引、CC3135和 CC3235器件支持两个索引。 此外、CC3120和 CC3220器件支持从服务包 v3.10.0.5开始的 RSSI 触发器。 触发器可以在需要时启用或禁用,并且可以在运行时使用新值进行更新。”

此功能是否适用于 CC3100?

谢谢、Merril