This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:访问 DWT

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/839710/cc3220sf-launchxl-accessing-dwt

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我正在尝试配置 DWT_CTRL 寄存器并启用 CYCCNT。 我没有多少关于如何写入该寄存器的信息。

我使用的是 Code Composer Studio V8。

请帮助

谢谢

Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    这些寄存器不在 CC3220 MCU 的存储器映射中。 这些寄存器是否指的是 ARM 调试接口? 如果是、您很可能无法在应用程序中访问它们、因为 CC3220的 SWD 接口不能由正在运行的用户应用程序配置。

    对于这些寄存器、您有什么用途? 您是否尝试将这些寄存器用于计时目的?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据数据表、这些寄存器在 CC3220SF MCU 中可用、存储器映射中的地址为 0xE0001000。

    实际上、我正在尝试使用 SystemView 应用程序来直观地跟踪任务的 FreeRTOS 调度程序和上下文切换。

    谢谢、此致

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    你有什么建议吗? 请回复

    谢谢、此致

    Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    遗憾的是、没有任何特定于 CC3220的文档介绍如何写入 DWT 寄存器以及如何与之交互。

    由于这似乎是所有 ARM Cortex M4器件通用的功能、我建议您查看有关该外设的 ARM 文档。


    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的建议。

    我将查看一次 ARM 的文档。

    此致、

    Prakash