This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3220 CC3235连接/断开阈值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/842916/cc3100-cc3220-cc3235-connect-disconnect-thresholds

器件型号:CC3100

大家好、SimpleLink WiFi 团队、

您能否提供一些详细信息、以了解 CC3100使用的 wifi 连接"阈值"?

是否存在 RSSI 或 SNR 级别、其中 CC3100确定与 AP 的连接不再可行并更改为断开状态?

例如... 如果 CC3100从其连接的 AP 丢失了2个连续的信标帧,它是否会更改为断开连接状态?

支持此功能的信标速率是否有任何要求?

是否在我遗漏的某个位置(数据表、用户指南 swru368等)指定了该值?

那么、CC3220和 CC3235也有同样的问题。 :^)

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    一行中缺少26个信标表示断开连接。

    我相信多个 TX 故障(在 Wi-Fi 层中、即没有收到数据包的802.11确认及其重新传输)也会触发断开连接。

    RSSI 阈值将在 Gen3器件中用作漫游触发器(即移动到具有相同 SSID 的邻居 AP)。

    但是、如果没有此类 AP (或不支持漫游)、则低 RSSI 不会用作断开指示。

    BR、

    Kobi