This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:最小 PCB 尺寸解决方案

Guru**** 2762195 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/842576/cc3120-minimal-pcb-footprint-solution

器件型号:CC3120

我在 CC3120芯片上基于 BoosterPack 参考进行了设计。  

此设计的总 PCB 面积约为27x27mm。

但我看到 CC3120MOD 的尺寸更小、为20.5x17.5mm。

我可以在 CC3120MOD 上获取 PCB 设计、还是在 CC3120芯片上获取另一个最小的参考设计?

我能否用更小的外壳替换2520大型封装中的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    CC3120 IC 芯片为9mm x 9mm。  

    CC3120MOD 模块为20.5mm x 17.5mm。

    如果 PCB 面积是一个问题、我将使用 CC3120MOD、因为所需的时钟、SPI 闪存和无源组件都已集成。

    CC3120MOD BoosterPack 参考设计可在 此处下载。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim、

    您是否有 CC3x20设计检查清单? 您可以 在此处下载。

    这是我们针对所有 CC3x20型号(包括 CC3120和 CC3120MOD)的设计指南之一。

    该检查清单提供了有关如何配置每个引脚的指南、并推荐了发动机区域的部件。 因此、就电感器封装尺寸而言、我们建议您选择核对表中提供的元件、或者选择具有相似规格的元件、如果不是相同的话。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong!

    我知道 CC3120MOD、但这对我来说是非常昂贵的解决方案。

    我需要使 CC3120 IC 上的 PCB 设计的尺寸与 CC3120MOD 相似。

    我重复我的问题:

    我可以获得 CC3120MOD 本身的 PCB 设计 还是 CC3120  IC 的另一个最小参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    我明白你现在要问什么,抱歉。

    我们无法共享模块的 PCB 设计或披露有关布局的任何信息。 我们也没有其他 IC 参考设计。

    请记住、该模块经过 FCC/IC/CE/MIC 和 SRRC 认证、从长远来看可以节省成本。 此处和 此处提供有关认证的更多信息

    BR、