This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:器件路线图

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/842565/cc3220sf-device-road-map

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3120

关于 MCU 器件本身、根据其数据表、当前的 CC3220SF 具有@ 80MHz 的 M4内核、1MB 闪存和256KB RAM。  

TI 是否有适用于未来器件系列版本的 TI 发展蓝图、该版本具有更快的 ARM 内核和更大的存储器等...???  如果是这样、产品发布季度/年信息将有助于了解高级 ARM 内核和存储器功能。  我的公司正在考虑使用当前器件进行设计、但我们希望了解/了解未来是否有具有更高性能和更大内存的系列产品。

此致、

基尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    TI 不会在公共论坛上披露/评论未发布的产品。 如果您需要此类信息、请直接联系您的 TI 代表/FAE。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    虽然我无法评论我们的路线图、但我可以建议我们的 CC3120或 CC3135器件+您选择的应用 MCU、以满足您的性能和存储器要求。 CC31XX 与 CC32XX 的主要区别在于、CC32XX 具有应用处理器+网络处理器、而前者仅是网络处理器。

    Jesu