This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:错误代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/842728/ccs-launchxl-cc3235sf-error-codes

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将开始在 CC3235开发套件: Code Composer Studio 中的 LAUNCHXL-CC3235SF 上进行开发。 我刚刚开始按照程序员指南制作一些草图、我遇到了 一个错误代码、该代码在本指南的"常见错误"表中未引用。 此错误代码由函数 sl_NetAppPing ()返回;且为-6222。

我尝试搜索更完整的错误代码表、但到目前为止我不幸运、我想了解此错误代码、并可能知道我可以在哪里查看将来可能出现的所有错误代码。

此致、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

      有关错误代码的完整列表,请参阅 dev.ti.com/.../errors_8h_source.html (这是 SimpleLink 驱动程序错误定义标题,也可以在 SimpleLink 项目中找到,例如在 CCS 中)。

    -6222为 SL_ERROR_NET_APP_CMD_PING_NOT CONNECTED、这意味着您尝试在没有网络连接的情况下执行 ping 操作(即 Wi-Fi 链路断开)。

    BR、

    Kobi