This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC3135:TM4C123示例+ CC3135

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC3100SDK, CC3135, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/841974/ccs-boostxl-cc3135-tm4c123-example-cc3135

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMCC3100SDKCC3135CC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

Currentely、我使用 tm4c123gh下午6 + BOOSTXL-CC3135进行此设置:

从 CC3100SDK_1.3.0开始、我将尝试以下示例:Getting Started_with _WLAN_ap、该示例应适用于 Tiva-C

我可以刷写该示例并运行它、从串行终端我收到以下消息、无法继续。

WLAN 接入点应用入门-版本1.3.0
秘书长的报告
 [一般事件]
 无法将设备配置为默认状态

我有什么问题吗?

最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 SDK 与 CC3135器件不兼容。 CC3135器件是全新 SimpleLink 平台的一部分、并由 WiFi 插件提供支持。 该插件可与 MSP432和 SimpleLink 平台上的其他器件配合使用。 遗憾的是 、不支持 TM4C 器件。 您需要自行将主机驱动程序连接到 TM4C 器件。 在 e2e 论坛上可以找到一些相关主题、例如:

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    因此没有适用于 CC3135的 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有 一个 WiFi 插件、类似于 SDK 的软件包、但不适用于 TM4C 器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JAN,是否可以使用 UART/XDS110直接对 CC3135进行编程?

    我有一个 LAUNCHXLCC3235S、如果可以使用它直接对 CC3135进行编程、那将会很好。

    也许您很冷地指出我在哪里可以找到这些信息。

    最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3135仅为"Wifi 处理器"。 因此、它需要由 MCU (在您的情况下是 TM4C)进行控制。 控制通过主机驱动器完成、您需要将该驱动器移植到 MCU。

    CC3235是一款" Wifi 处理器"+应用 MCU、可在一个软件包中满足您的代码需求。 因此、CC3235无需外部 MCU。 您可以为 CC3235本身创建代码。 它是独立运行的。

    CC3220/CC3235是另一种选择。 TI 为 CC3220/CC3235提供应用、该应用在解释器处进行仿真、并允许通过 UART 在附加 MCU 发出的 AT 命令下控制 CC3220/CC3235。 但这会略微浪费"资源"、因为 CC3220/CC3235已经是 MCU。 指向 AT 命令应用程序的链接

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想我将使用 CC3235S、因为它是 SoC、它将大大简化我的工作。

    谢谢!