This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:有关 CC3200 802.11n 模式的一些问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/840434/cc3200-some-questions-about-802-11n-mode-of-cc3200

器件型号:CC3200

您好的团队,  

    它 指出 CC3200可以在 cc3200数据表中支持802.11bgn 模式,  但在数据表中找不到802.11n 的相关测试数据。 我想知道:

   a) CC3200是否支持802.11n 模式? 如果可以支持,  STA 和 AP 是否都支持802.11n 模式?  

   B) CC3200工作时、我们如何确定在哪个802.11模式下工作? CC3200如何更改模式?

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答您的问题:

    a)是的、CC3200支持802.11n 模式。 仅在 STA 模式下支持此模式。 AP 模式仅支持802.11 b/g。

    b) NWP (网络处理器)会根据自己的内部策略自动选择802.11模式。 主机代码没有用于更改或获取当前模式的 API。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hnz,

        非常感谢。 这就是我想知道的。