This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:TIDM-1020:是否修改 CC3220SF LP?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC3220SF, TIDM-1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/841120/cc3220sf-launchxl-tidm-1020-cc3220sf-lp-modifications

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC3220SFTIDM-1020BOOSTXL-SENSORS

您好!

我的 TIDM-1020硬件仅为 CC3220SF LP + CC2640R2F LP + BOOSTXL-SENSORS BP。 我阅读了文档指南、需要在 CC3220SF LP 中删除和添加补充内容。 但根据我的理解、这用于连接触摸屏 BP。 那么、对于我的3个硬件连接、这意味着我不需要这么做?

帖子已修改:

我使用来自 CC2640R2F SDK 3.10的简单 NP 刷写 CC2640R2F LP。 我将 CC2640R2F LP 安装在 CC3220SF LP 之上、并使用 SDK Explorer 应用进行 BLE 配置、在应用中未检测到任何内容。

-kel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    如果您不使用 LCD BoosterPack、则无需更改引脚57、60、64的硬件。 您应该在 demo_恒温 器.c 的恒温 Init()中注释掉 demo_calibrate()函数 您还可以在 wifi 恒温器 app.h 中将触摸重新定义为(0)

    由于所有堆叠的 BoosterPack、该恒温器演示需要不同的 CC2640R2F 引脚配置。 您可以在设计指南的第3.2.5节中找到相关说明: http://www.ti.com/lit/tiduec9。 我认为没有 Kentec LCD、其中的一些引脚冲突就会消失、因此您可以进行一些调整。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    谢谢。 我的目的只是使用 CC3220SF LP + BOOSTXL-SENSORS BP 测试 Alexa WiFi_Thermostat 示例程序。 根据我在刷写后执行该操作的经验、我需要将 SOP 跳线设置为001并移除跳线 J2和 J3。

    我没有使用 SMART CONFIG 成功地将设置连接到我的 WiFi 网络。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/840824/3110321

    -kel