This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在 wl18xx 中启用 BLE 模式

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/840830/wl1837mod-enabling-ble-mode-in-wl18xx

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好!

是否有办法在 wl1837模块中仅启用 BLE 模式而不启用经典模式?

根据我的理解、使用 GPIO 启用蓝牙可同时启用经典模式和 BLE 模式。 您能确认我的理解是否正确。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 默认情况下、两种模式都启用。 您使用的是哪种堆栈? BluetopiaPM 或 Bluez? 您可以禁用经典 BT 的页面和查询扫描。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hari。

    我们在器件中使用 Bluez 堆栈。 您能帮助我们完成禁用 BlueZ 堆栈中经典模式的步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 HCI 的角度来看、主机 BT 堆栈可以使用命令"HCI_Write_Scan_Enable"来禁用页扫描和查询扫描。 有关详细信息、请查看蓝牙规格。

    似乎 Bluez 的 hciconfig 实用程序也提供了'noscan'选项。 请检查 hciconfig 手册页。

    谢谢