This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:侦听端口80 -错误

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/841010/cc3100-listening-on-port-80---error

器件型号:CC3100

您好!

我有一个 cc3100。 如果我正在侦听端口80、函数 sl_listen 返回错误-22、端口8080运行良好。 设备处于接入点模式。

有人可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 CC3100中禁用内部 Web 服务器或为此服务器更改端口。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有问题、

    如果我打开192.168.1.1,则会显示德州仪器 CC3100的网页。 如何禁用此模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过调用 API sl_NetAppStop (sl_NET_APP_HTTP_SERVER_ID)来停用内部 http 服务器; 需要针对每种模式(AP 与 STA)分别停用此配置。 可以通过 API sl_NetAppSet (sl_NET_APP_HTTP_SERVER_ID、NetApp_Set_GET_HTTP_OPT_PORT_NUMBER、...)更改 http 服务器的端口。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在在设置 sl_Connect 时、我收到错误 sl_General_error_con_Mgmt_status_mic_failure。

    此误差意味着什么? 没有任何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我无法回答您有关 SL_General_ERROR_CON_Mgmt_STATUS_MIC_FAILURE 的问题。 请等待 TI 方面的回答或打开有关此主题的新主题。

    1月