This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235S:具有 AP 模式的 UDPECHO 示例

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/840712/ccs-launchxl-cc3235s-udpecho-example-with-ap-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将使用 SDK 中的 UDPECHO 示例运行一些测试。 该软件运行完美、但我想对其进行修改:

我不想加入网络、而是希望 LAUNCHXL-CC3235S 创建自己的网络接入点(AP)、并从连接的器件打印 UDP 回波。

真诚地说,我不知道如何切换到 AP 模式,是否有人告诉我从哪里开始,或者在哪里可以找到 AP 模式示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处参阅我们的网络处理器编程指南 :http://www.ti.com/lit/ug/swru455h/swru455h.pdf

    AP 模式为第4.4节。 此外、我们的网络终端示例允许您通过控制台命令将器件置于 AP 模式。 如果您跟踪代码、您还可以看到代码是如何完成的。

    Jesu