This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:通过 CC3220 UART 接口对串行闪存器件进行编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/840416/cc3220sf-programming-the-serial-flash-device-through-the-cc3220-uart-interface

器件型号:CC3220SF

你(们)好。

我有设计 PCB 板、将 CC3220SF12ARGKR 参考设计为 CC3220SF 的 Launchpad 开发板。

但我错      了,那就是通过 CC3220 UART 接口对串行闪存器件进行编程,我使用了 UART0_TX 和 UART0_RX 引脚,而不是 UART1_TX 和 UART1_TX。

因此、无论怎样、我都可以 使用 UART0_TX 和 UART0_RX 通过 CC3220 UART 接口对串行闪存器件进行编程。

感谢您的支持。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART 编程的引脚编号在 ROM 引导程序内进行硬编码、无法更改。 您需要使用引脚55 (GPIO1)和57 (GPIO2)进行编程。 唯一的替代方法是使用第三方闪存编程器对 SPI 闪存进行直接编程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    感谢您的回复。

    这意味着无法 通过 CC3220 UART 接口对串行闪存器  件进行编程、因此使用了 UART0_TX 和 UART0_RX。  

    谢谢、致以诚挚的问候。