This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:将模块形式映射模式转换为工作站模式

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/840563/cc3100-converting-module-form-ap-mode-to-station-mode

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3120

HII

情况类似于第一个 cc3100、其中主机控制器为 stm32f4将 mod 置于 ap 模式、然后接收 SSID 和密码、然后使用该 mod 更改为 sta 模式、并连接到给定的 SSID 和密码如果 SSID 和、一切都正常 密码正确、但如果 SSID 被指定为错误、则表示它继续处于 sta 模式。

在 CC3100连接到任何一个 AP 之前、是否有任何方法可以搜索或列出处于 AP 模式的所有可用网络。

谢谢

Jagath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagath、

    您无法在 CC3100上扫描 AP 模式下的可用网络。 此功能是您拥有较新 CC3120所需的。 但您可以在 STA 模式下扫描网络。 您可以在切换到 AP 模式之前读取周围网络并记住它们。

    网络列表可由 API sl_WlanGetNetworkList()读取。 在读取可用网络列表之前、您需要通过 API sl_WlanPolicySet (sl_policy_scan、...)设置扫描策略 也是如此。

    请参阅 CC3100 SDK 中的示例 SCAN_policy

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好、Jan

    当 mod 处于 ap 模式时、会给出密码和 SSID、然后切换到 sta 模式以连接到该 ap。 如果该 AP 的 SSID 和密码正确、则一切正常。  

    如果 SSID 被指定为错误,则始终尝试使用错误的 SSID 和密码进行连接,它应在经过一段时间或延迟后返回 AP 模式

    Jagath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagath、

    您可以通过主机代码来控制此操作。 如果在一段时间后没有收到连接事件、则可以切换回 AP 模式。 管理由你决定。

    1月