This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:支持基于 UART 的 ESCO

Guru**** 2517000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/840438/wl1831mod-esco-over-uart-support

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC2564MODNWL1831

我们目前正在其中一款产品中使用 CC2564MODN 和 WL1831。 我们希望添加蓝牙宽带音频支持、并寻找一些其他信息。

CC2564MODN 文档明确指出、它不支持通过 UART 进行 eSCO。 但是 WL1831文档并未对此进行说明。

 

WL1831是否支持通过 UART 实现的 eSCO?

CC2564MODN 是否有支持通过 UART 进行 eSCO 的固件更新?

谢谢、此致、

Tyson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyson、

    WL183x 也不支持基于 UART 的 eSCO。

    请注意、这两种器件都支持宽带语音、使用在蓝牙控制器内运行的 AVPR (协处理器)。 在该实现中、eSCO 数据不会通过 UART 与主机进行通信、而是使用 PCM 接口传输语音数据。

    顾名思义、eSCO 数据是同步数据、而 UART 是异步协议。 因此、UART 缓冲器问题始终可能会在 eSCO over UART 实施中引起干扰。 因此、一般来说、使用 AVPR 的宽带语音比通过 UART 实现 eSCO 的任何方案都要稳定得多。 不能使用 AVPR 的 WBS 是否有任何具体原因?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Vihang!

    谢谢、此致、

    Tyson